This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214EVM:固件无限更新

Guru**** 1555210 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214, FDC1004
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1222020/fdc2214evm-firmware-updates-endlessly

器件型号:FDC2214EVM
主题中讨论的其他器件:FDC2214FDC1004

您好!

我正在更新 FDC2214评估板上的固件、但仍在继续上传一个多小时。 该过程需要多长时间以及完成后它看起来是什么样子的? 电路板显示为已连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Megan、

    您是否曾经看到过 固件更新成功完成的消息?
    是否有不同的结果?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、感谢您的答复。

    最后、我拔下项目符号、重新启动 GUI、一切似乎正常。

    我想知道是否可以  使用 GUI 检查板上的固件版本?

    谢谢、
    Megan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Megan、

    我今天远程工作、无法使用 EVM 启动 GUI、但明天可以查看、并会更新该主题。

    BTW、 您的应用是什么?


    因此、我们推荐 FC1004用于 FDC2xxx 器件。
    由于 EMI、用户使用 FDC2xxx 器件的困难程度。 FDC1004具有内置的有源屏蔽驱动器、对于管理 EMI 非常有帮助。
    FDC1004不使用谐振 LC 振荡电路、因此无需 L 或 C。

    有关更多信息、请参阅 FDC1004常见问题解答页面

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Megan、

    似乎无法  使用感应解决方案 GUI 确认固件版本。
    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对我、John 的关注、同时也感谢您推荐您试用 FC1004。 我期待着尝试一下!