请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FDC2214EVM 主题中讨论的其他器件:FDC2214、 FDC1004
您好!
我正在更新 FDC2214评估板上的固件、但仍在继续上传一个多小时。 该过程需要多长时间以及完成后它看起来是什么样子的? 电路板显示为已连接。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在更新 FDC2214评估板上的固件、但仍在继续上传一个多小时。 该过程需要多长时间以及完成后它看起来是什么样子的? 电路板显示为已连接。
Megan、
我今天远程工作、无法使用 EVM 启动 GUI、但明天可以查看、并会更新该主题。
BTW、 您的应用是什么?
因此、我们推荐 FC1004用于 FDC2xxx 器件。
由于 EMI、用户使用 FDC2xxx 器件的困难程度。 FDC1004具有内置的有源屏蔽驱动器、对于管理 EMI 非常有帮助。
FDC1004不使用谐振 LC 振荡电路、因此无需 L 或 C。
有关更多信息、请参阅 FDC1004常见问题解答页面。
此致、
John