This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:[IWR6843AOP] PIN "PMIC_CLKOUT"

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, LP87524J-Q1, AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1220386/iwr6843aop-iwr6843aop-pin-pmic_clkout

器件型号:IWR6843AOP
主题中讨论的其他器件: LP87524J-Q1AWR2243

在之前的一个问题和答案中、我看到过这样的讨论。。。
------------------------------------------------------- ----------------
[同步 PMIC 和 IWR6843AOP 的时钟用途]:
通常用于 EMI 目的、因此 PMIC 有一个主时钟用于开关。
它将避免在较低频带中发生拍频、并使行为更可预测。
------------------------------------------------------- ----------------

[Q1]这意味着 PMIC 中降压电路的低频开关噪声可能输入到天线 IC (IWR6843AOP)、导致天线 IC 出现低频 EMI 问题、进而影响性能。

上述理解是否正确?

[Q2]要同步 PMIC 和 IWR6843AOP 上的时钟、应通过[IWR6843AOP]引脚"PMIC_CLKOUT"连接到[LP87524J-Q1]引脚"CLKIN"。

那么、[IWR6843AOP] PIN 的输出振荡频率" PMIC_CLKOUT in HMz?
*在数据表中找不到、需要此数据来了解如何设置[LP87524J-Q1]的寄存器" EXT_CLK_FREQ[4:0]"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Deca:

    请参阅 TRM、其中提供了更多信息。 时钟频率由多个不同的寄存器设置。

    https://www.ti.com/lit/pdf/swru522 

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我在文档中找到了5个与"PMIC_CLKOUT"相关的寄存器、但我不太明白如何应用它们。

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/925282/awr2243-awr2243---pmic_clkout

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    我在 AWR2243的问答中的控制文档中找到了一个设置"PMIC_CLKOUT"寄存器的示例、但该示例似乎对 IWR6843AOP 无效。
    有没有 IWR6843AOP 的控制文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这个针对2243的文档、即接口控制指南、也适用于6843、并且应该是同样的过程。 您是否能够应用它? 寄存器应该相同。

    此致、

    杰克逊