主题中讨论的其他器件: LP87524J-Q1、 AWR2243
在之前的一个问题和答案中、我看到过这样的讨论。。。
------------------------------------------------------- ----------------
[同步 PMIC 和 IWR6843AOP 的时钟用途]:
通常用于 EMI 目的、因此 PMIC 有一个主时钟用于开关。
它将避免在较低频带中发生拍频、并使行为更可预测。
------------------------------------------------------- ----------------
[Q1]这意味着 PMIC 中降压电路的低频开关噪声可能输入到天线 IC (IWR6843AOP)、导致天线 IC 出现低频 EMI 问题、进而影响性能。
上述理解是否正确?
[Q2]要同步 PMIC 和 IWR6843AOP 上的时钟、应通过[IWR6843AOP]引脚"PMIC_CLKOUT"连接到[LP87524J-Q1]引脚"CLKIN"。
那么、[IWR6843AOP] PIN 的输出振荡频率" PMIC_CLKOUT in HMz?
*在数据表中找不到、需要此数据来了解如何设置[LP87524J-Q1]的寄存器" EXT_CLK_FREQ[4:0]"。