This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5056-Q1:单极传感器约束/错误?

Guru**** 1282430 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5056
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1220048/drv5056-q1-unipolar-sensor-constraints-errors

器件型号:DRV5056-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV5056

您好!

我想知道、当磁体在 D1和 D2距离旋转时、传感器是否会传输恒定输出? (如下图所示)
输出电压是否会增加任何误差? 传感器 IC 在磁体旋转期间是否存在任何限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prathmesh,

    感谢您的联系。  在这种情况下的理想情况下、由于径向对称性、磁场强度在旋转期间将保持恒定。  您可能会发现、由于机械容差、磁体可能会出现一些偏转、从而无法完全居中旋转轴或倾斜度。  这些误差可能导致磁场的 z 分量在磁体旋转时略有变化、并导致输出略有波动。

    只要您的磁体不会使 DRV5056的输入饱和、并且有足够强的磁场可进行测量、这种配置就应该没问题。  值得注意的是、来自磁体的磁场与距离的平方成反比、因此、随着磁体远离传感器、磁场强度将呈指数衰减。   

    谢谢。

    Scott