请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV5056-Q1 主题中讨论的其他器件:DRV5056
您好!
我想知道、当磁体在 D1和 D2距离旋转时、传感器是否会传输恒定输出? (如下图所示)
输出电压是否会增加任何误差? 传感器 IC 在磁体旋转期间是否存在任何限制?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想知道、当磁体在 D1和 D2距离旋转时、传感器是否会传输恒定输出? (如下图所示)
输出电压是否会增加任何误差? 传感器 IC 在磁体旋转期间是否存在任何限制?
Prathmesh,
感谢您的联系。 在这种情况下的理想情况下、由于径向对称性、磁场强度在旋转期间将保持恒定。 您可能会发现、由于机械容差、磁体可能会出现一些偏转、从而无法完全居中旋转轴或倾斜度。 这些误差可能导致磁场的 z 分量在磁体旋转时略有变化、并导致输出略有波动。
只要您的磁体不会使 DRV5056的输入饱和、并且有足够强的磁场可进行测量、这种配置就应该没问题。 值得注意的是、来自磁体的磁场与距离的平方成反比、因此、随着磁体远离传感器、磁场强度将呈指数衰减。
谢谢。
Scott