This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE3010:NG_OUT 频率

Guru**** 1460770 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE3010
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1217853/afe3010-ng_out-frequency

器件型号:AFE3010

接地中性驱动引脚 NG_OUT 生成的频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruy、您好!

    NGOUT 引脚是 PWM 信号。 该电压为高电平(20V 时)、并且每半个线路周期切换至 GND 电平。 在将100µs 切换回20V 电源轨之前、低电平时间(NGOUT 处于 GND 状态的时间)大约为1 μ s。 NGOUT 引脚一直遵循此模式、除非器件未通过自检或检测到故障。

    Ω 表中的图18显示了当存在2k Ω 中性点接地故障时、NGOUT 引脚以及由1000匝电流互感器+ AFE3010内部放大器检测到的纹波。 这是为了实现高于 UL 943测试标准的可靠中性接地检测、该纹波振幅应该是什么样的。

    当不存在中性点至接地故障时、您可以每半个线路周期在 OUT 信号上看到小电流纹波。 这些纹波 太小、无法触发数字内核内的中性点接地故障。

    希望这对您有所帮助。

    此致!

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么在 切换到 GND 期间 IC 没有振荡内核100us?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruy、您好!

    是的。 AFE3010内部放大器直接测量的振荡导致出现中性点接地故障。 电流注入200圈线圈、这会在线路上强制产生常见电流。 任何中性点到接地的泄漏都意味着剩余一个差分振荡电流。

    此致、

    彼得