https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1217853/afe3010-ng_out-frequency
器件型号:AFE3010接地中性驱动引脚 NG_OUT 生成的频率是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Ruy、您好!
NGOUT 引脚是 PWM 信号。 该电压为高电平(20V 时)、并且每半个线路周期切换至 GND 电平。 在将100µs 切换回20V 电源轨之前、低电平时间(NGOUT 处于 GND 状态的时间)大约为1 μ s。 NGOUT 引脚一直遵循此模式、除非器件未通过自检或检测到故障。
Ω 表中的图18显示了当存在2k Ω 中性点接地故障时、NGOUT 引脚以及由1000匝电流互感器+ AFE3010内部放大器检测到的纹波。 这是为了实现高于 UL 943测试标准的可靠中性接地检测、该纹波振幅应该是什么样的。
当不存在中性点至接地故障时、您可以每半个线路周期在 OUT 信号上看到小电流纹波。 这些纹波 太小、无法触发数字内核内的中性点接地故障。
希望这对您有所帮助。
此致!
彼得