This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004:应用程序帮助

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004EVM, FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1212637/fdc1004-application-help

器件型号:FDC1004

团队、您好!

代表我的客户发布:

我们已购买 FDC1004EVM、并尝试让其与我们自制的"flex-PCB"(根据 TIDU736A 在基准、屏蔽和对称方面的设计规则)和"异相"技术配合使用。
当我们按照设计指南的第5.2节为 CHA 和 CHB 设置正确的配置时、我们最终得到了饱和值、请参阅随附的屏幕截图。 CIN4是浮动的、我们正在尝试测量塑料瓶中的水位。

我们在 SNOA925文档中看到了接地端连接到屏蔽端、但在设计指南中的情况并非如此。 接下来是哪一个?

我们希望异相技术可以解决我们现在面临的一些问题、例如 RE 的电容比 RL 的电容更高。 此外、当我们用柔性 PCB 摇动一瓶水时、最终值高于起始值、尽管水位没有改变。
这可能是因为异相技术不起作用、还是其他方面有问题?

我们已经尝试设置偏移来克服饱和值。 但是、电容值仍然不会随时间变化。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Renan:  

    对于异相技术、GND 不应连接到屏蔽。 GND 可以与屏蔽电缆围绕屏蔽连接线一起使用、但 SHLDx 连接应用于保护 CINx 连接、如下图所示:  

    对于饱和测量、如果使用 CAPDAC 而非 CIN4、您是否能够获得未饱和的测量值? 您可能必须调整 CAPDAC 才能看到这一点。  

    对于抖动问题、水箱上的水滴或残余物可能会影响测量、因为水晃动后会遗留这些液滴或残留物。 如果在振动后让容器稳定几分钟、测量值是否会下降还是仍然与震动后的值相同?  

    此致、  

    贾斯汀·贝格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    请在下面查看我的客户更新:

    谢谢你的回复贾斯汀,很抱歉你的回复晚了。
    我们现在还没有将接地连接到任何地方、这应该可以让 OOP 技术正常工作?

    启用 CAPDAC 后、我们确实会有未饱和的值。 然后、该行为类似于单端方法(因此禁用 CHB)。

    在握手过程中、我等待了1、5分钟、电容值可能下降了0.05pF、但仍然比握手之前的值高0.5pF (20%)。 可能是水滴、但对于我所怀疑的电容差异、可能不是很多。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Renan:  

    感谢您提供更多信息。 对于 OOP 技术、没有将 GND 连接到传感器是可以的。 我还有几个澄清问题需要您回答。  

    当传感器电容/CAPDAC 不再出现饱和问题时、其值是多少?  

    你能测试一下水瓶在没有任何水的情况下摇晃吗? 振动运动本身是否会导致测量值出现任何偏移?  

    谢谢!  

    贾斯汀·贝格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    请查看我的客户的回复:

    在附加的图像中、可以通过柔性 PCB 的传感器布局查看相关值、如设计指南中所示。 我们在两者之间切换连接和电缆、因此这会对绝对值产生一些影响。 现在、到传感器的接线相当长。 FDC1004数据表指出 CAPDAC 对差分测量没有影响、我们为什么要这样、因为我们的目标是让差分技术起作用?

    我还尝试设置偏移以获得正确范围内的值、如第二个图像中所示。 不过、该值在时间上不会改变、会保持完全相同。

    我在没有任何水的情况下进行了振动测试。 值是恒定的(非固定的)、因此这不是影响。 顺便说一句,我们通过一张桌子从远处摇动瓶子,否则人的手的影响是显著的。

    e2e.ti.com/.../TI-response-0704.zip

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Renan:  

    感谢您提供更多信息。 CAPDAC 测量只是为了帮助我了解此测试中连接的传感器、但通过您提供的两个屏幕截图、我认为我们不需要仍然进行 CAPDAC 测量。  

    采用 CIN1 - CIN4时、它应该只是两个测量值的直接减法、并且根据您共享的第一个图像、一旦您切换输入通道、我预计会得到大约0.5pF 的结果。 如果您在未 连接任何传感器的情况下设置 CIN1-CIN4测量、是否仍能获得已饱和的结果? 如果是、您是否有另一个可以测试的 FDC1004EVM?  

    关于握手、您是否在瓶子上有参考传感器? 如果是、基准是否也增加了相同的量?  

    此致、  

    贾斯汀·贝格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、
    最终我可以通过我自己的帐户发布回复。 感谢您的回答、他们在我们的努力中为您提供了帮助。 我们设法使差分技术现在起作用、首先只使用液位传感器、但现在也使用基准。 此参考(液体)也不需要很长时间即可恢复到振荡之前的值。 然后、得出的结论可能是、瓶内的液滴可以解释液位测量缓慢下降的原因? 对于我们的应用、重要的是在获得原始值之前不要等待这么长的时间。 对于软件或布局的更改、是否有任何技巧可以弥补这一点?

    此致、  
    Maarten Boschloo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maarten,

    贾斯汀今天在外面。

    液滴粘在瓶的侧面可能会导致读数趋稳缓慢。
    振动后、液滴的移动是否与读数缓慢变化有关?

    我会咨询 Justin、 了解可能的软件或布局更改、以补偿慢趋稳。
    我们中的一位将在下周同一时间发布该话题。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我们看不到水滴在移动,我们可以想象有一些水是一个需要沉降的薄膜。 但由于它需要很长的时间(次序为100秒),我们想知道它是否是一种别的东西,而不是下降的水。 然而、我们刚刚发现、如果是平行的(因此板上的传感器是固定的)、该值会在振动后立即返回。 我们之前的测试是在一个圆形的瓶子上粘住传感器。 所以我们认为圆形或到水面的距离都很重要。  

    此致、Maarten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maarten:  

    摇动传感器与塑料水瓶连接的部分可能会发生变化。  电容式感应:直接与远程液位感应性能分析 应用手册中介绍了远程放置传感器以测量液位的效果。  

    一个问题可能是对远程放置缺乏敏感性、但对于您的应用来说、这可能还不够:  

    如果测试时与水瓶的距离不同,是否仍然得到振动后没有偏移的结果?  

    此致、  

    贾斯汀·贝格尔