https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1212637/fdc1004-application-help
器件型号:FDC1004团队、您好!
代表我的客户发布:
我们已购买 FDC1004EVM、并尝试让其与我们自制的"flex-PCB"(根据 TIDU736A 在基准、屏蔽和对称方面的设计规则)和"异相"技术配合使用。
当我们按照设计指南的第5.2节为 CHA 和 CHB 设置正确的配置时、我们最终得到了饱和值、请参阅随附的屏幕截图。 CIN4是浮动的、我们正在尝试测量塑料瓶中的水位。
我们在 SNOA925文档中看到了接地端连接到屏蔽端、但在设计指南中的情况并非如此。 接下来是哪一个?
我们希望异相技术可以解决我们现在面临的一些问题、例如 RE 的电容比 RL 的电容更高。 此外、当我们用柔性 PCB 摇动一瓶水时、最终值高于起始值、尽管水位没有改变。
这可能是因为异相技术不起作用、还是其他方面有问题?
我们已经尝试设置偏移来克服饱和值。 但是、电容值仍然不会随时间变化。

此致、
Renan