This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5032:DRV5032FCDBZR 异常启动行为

Guru**** 1827940 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5032
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1213136/drv5032-drv5032fcdbzr-strange-startup-behavior

器件型号:DRV5032

你(们)好

我们使用的是  DRV5032FCDBZR。

 数据表指出电源电压达到1.65V 和输出引脚上的有效数据最大时两点之间的时间  100us。

但在我们的应用中、有效输出数据仅在第二个采样后出现(启动后~47ms)。

2通道- VCC (+3.3V)、4通道-数据输出

上一批设备中不存在此问题

2通道- VCC (+3.3V)、4通道-数据输出

如果第一个采样无效、这是否是正常的 IC 行为?

IC 的行为 在不同批次之间可能有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、K ch:

    感谢您发布传感器论坛!

    我们已经注意到、使用 Vcc 斜升速率较慢的实验室电源为器件供电时可能会出现此问题。 与通常在最终应用中使用的 LDO、降压或某些情况下的 GPIO 等其他电源相比、基于实验室的电源的斜升速率相当慢。 但是、它们还包含各种安全特性、这些特性也可能导致出现问题。

    内部发生的情况是、数字逻辑的加电速度可以快于电路的模拟部分。 如果首先启用数字部分、它将尝试对磁场进行采样、但由于电路的模拟部分尚未就绪、它无法输出任何信息、因此该器件将等待下一个采样周期来更新输出。 DRV5032FC 是一个20Hz 器件、相当于大约50ms、因此这是您必须等待到下次更新的时间量、并且您看到的时间大约为~47ms、从而能够很好地排列。 某些器件的电路数字和模拟部分具有更接近的上电时间、因此您可能在某些单元上看不到这种行为。

    针对这个电源问题、我有两个解决方法、第一个解决方法是增加电源上的电流限制。 增大电流限值可使电压更快斜升、并将按照数据表指定的值更新输出(电压达到1.65V 后~55us 更新为100us) 另一种权变措施是在应用中按照为器件供电的方式为器件供电、因此可使用 LDO 或其他器件。

    此图像是使用 Agilent 电源以低电流捕获的。 我使用了具有5Hz 更新的不同 DRV5032型号、因此我知道时间轴为什么更长。

    这是同一个 Agilent 电源、但当我增加电源上的电流时、导通时间如数据表~50us 中所定义

    使用 LDO 上电时、数据表中也定义了相应的行为。

    我希望这对您有所帮助、如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致!

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    您能否 为此器件指定最大和最小电源斜升?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、K ch:

    我今天不在办公室、明天我将回顾您的回应。 感谢您的耐心!

    此致!

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 k Ch:

    我们必须在实验室检查这一点、我们明天将在美国度假、我将尽量在周一之前提供结果。 如果有任何其他问题、我可以提供帮助、请告诉我。  

    此致!

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    您有任何更新要我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 k Ch:

    我还没有机会看这件事,但我明天应该有一些时间看这件事。

    此致!

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 k Ch:

    我在实验室对其进行了测试、发现当我使用高于3.3V/10us 的压摆率时、没有看到问题。 使用的旁路电容为0.1uF、因此如果使用不同的值、可能会略有不同。

    就我最大尝试使用具有方波的函数发生器的次数而言、没有出现任何问题。 如前所述、压摆率太慢时会发生该问题。

    此致!

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供的信息!