你(们)好
我们使用的是 DRV5032FCDBZR。
数据表指出电源电压达到1.65V 和输出引脚上的有效数据最大时两点之间的时间 100us。
但在我们的应用中、有效输出数据仅在第二个采样后出现(启动后~47ms)。
2通道- VCC (+3.3V)、4通道-数据输出
上一批设备中不存在此问题
2通道- VCC (+3.3V)、4通道-数据输出
如果第一个采样无效、这是否是正常的 IC 行为?
IC 的行为 在不同批次之间可能有何差异?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我们使用的是 DRV5032FCDBZR。
数据表指出电源电压达到1.65V 和输出引脚上的有效数据最大时两点之间的时间 100us。
但在我们的应用中、有效输出数据仅在第二个采样后出现(启动后~47ms)。
2通道- VCC (+3.3V)、4通道-数据输出
上一批设备中不存在此问题
2通道- VCC (+3.3V)、4通道-数据输出
如果第一个采样无效、这是否是正常的 IC 行为?
IC 的行为 在不同批次之间可能有何差异?
您好、K ch:
感谢您发布传感器论坛!
我们已经注意到、使用 Vcc 斜升速率较慢的实验室电源为器件供电时可能会出现此问题。 与通常在最终应用中使用的 LDO、降压或某些情况下的 GPIO 等其他电源相比、基于实验室的电源的斜升速率相当慢。 但是、它们还包含各种安全特性、这些特性也可能导致出现问题。
内部发生的情况是、数字逻辑的加电速度可以快于电路的模拟部分。 如果首先启用数字部分、它将尝试对磁场进行采样、但由于电路的模拟部分尚未就绪、它无法输出任何信息、因此该器件将等待下一个采样周期来更新输出。 DRV5032FC 是一个20Hz 器件、相当于大约50ms、因此这是您必须等待到下次更新的时间量、并且您看到的时间大约为~47ms、从而能够很好地排列。 某些器件的电路数字和模拟部分具有更接近的上电时间、因此您可能在某些单元上看不到这种行为。
针对这个电源问题、我有两个解决方法、第一个解决方法是增加电源上的电流限制。 增大电流限值可使电压更快斜升、并将按照数据表指定的值更新输出(电压达到1.65V 后~55us 更新为100us) 另一种权变措施是在应用中按照为器件供电的方式为器件供电、因此可使用 LDO 或其他器件。
此图像是使用 Agilent 电源以低电流捕获的。 我使用了具有5Hz 更新的不同 DRV5032型号、因此我知道时间轴为什么更长。
这是同一个 Agilent 电源、但当我增加电源上的电流时、导通时间如数据表~50us 中所定义
使用 LDO 上电时、数据表中也定义了相应的行为。
我希望这对您有所帮助、如果您有任何其他问题、请告诉我!
此致!
Isaac