This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:MCAN 发送失败。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843AOP, AWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1210958/awrl6432-mcan-transmit-failed

器件型号:AWRL6432
主题中讨论的其他器件:AWR6843AOP

尊敬的 TI 团队

在 CAN 发送测试期间、故障发生如下。

(尝试传输3字节数据)

测试环境

HW:AWRL6432 EVM、AWR6843AOP EVM

采用了 SDK 和示例演示中的配置

测试结果

带1m CAN 电缆的 AWR6843AOP、Tx 测试结果正常

具有5m CAN 电缆的 AWR6843AOP、Tx 测试结果正常

 带有1m CAN 电缆的 AWRL6432、Tx 测试结果正常

具有 5m CAN 电缆的 AWRL6432、Tx 测试结果不好(请参阅上文的屏幕截图)

请检查此问题。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "配置是从 SDK 和示例演示中采用的"这句话是什么意思?

    此外、除了所使用的特定电缆之外、您提到的每个测试都没有区别? 和软件中一样、所有其他硬件也是一样的?

    此致、

    Kevin 老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "配置是从 SDK 和示例演示中采用的"这句话是什么意思?

    此外、除了所使用的特定电缆之外、您提到的每个测试都没有区别? 和软件中一样、所有其他硬件也是一样的?

    此致、

    Kevin 老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin Ortiz

    对不起我的英语很差。

    "配置是从 SDK 和示例演示中采用的"意思如下。

    使用"ti\mmwave_L_sdk_05_01_00_04\source\drivers\mcan"中的 MCAN 驱动程序。

    我是否让自己变得清晰?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、崔

    完全不用担心! 我只是想确保我正确理解。 感谢您的澄清。

    为了确认、在使用 AWRL6432时、通过情况和失败情况之间的唯一区别是电缆本身? 软件完全相同吗?

    此致、
    Kevin 老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin Ortz

    您问"完全相同"、答案略有不同。

    i 'v 仅更改了位速率更改如下。

     重新定义了比特率配置函数(例如 MCAN_initSetBitTimeParams())。 请参阅以下源代码

    TI 原始源代码。

    修改并测试了代码

    测试结果与我之前提到的相同。

    使用短电缆时、工作正常。

    使用长电缆时、它无法正常工作。

    请检查这个

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、崔

    2个快速跟进问题、

    1) 1) 您尝试发送消息的比特率是多少?  

    2) 2)您使用哪种电缆?  

    此致、

    Kevin 老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin Ortiz

    1. OEM 和 车辆的比特率,1M/500k 至5M/1M 的比特率应就绪。  

    2.使用非屏蔽120欧姆电缆,根据下面链接的 TI 指南,将测试 Belden 电缆3105A。

    对于您之前提到的"使用 AWRL6432时、通过情况和故障情况之间的唯一区别是电缆本身?"

    我的回答是、通过案例和失败案例之间的区别是 EVM、而不是电缆。

    请仔细回顾我提到的内容、

    我的问题是 "AWR6843AOP EVM、不存在 MCAN 问题、但 AWRL6432 EVM 为什么存在问题"

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链接  

    控制器局域网物理层要求(TI.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、崔

    我们将在内部对这些细节进行研究。 将很快更新、如果下周早些时候没有给出任何回复、请随时 ping 通主题。

    此致、

    Kevin 老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin Ortiz

    感谢您的答复、请认真检查此问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、崔

    当然! 我们希望了解板载 CAN 器件中是否存在硬件限制。 快速问题、您是否验证了1Mbps 比特率适用于5m 电缆?

    此致、

    Kevin 老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin Ortiz

    我附上了13天前测试过的屏幕截图

    我测试了500k/1M 配置的1m 电缆和5m 电缆。

    如1m 电缆所述、它可以正常工作、但5m 电缆无法正常工作。

    此致