主题中讨论的其他器件:AWR6843AOP、
尊敬的 TI 团队
在 CAN 发送测试期间、故障发生如下。
(尝试传输3字节数据)

测试环境
HW:AWRL6432 EVM、AWR6843AOP EVM
采用了 SDK 和示例演示中的配置
测试结果
带1m CAN 电缆的 AWR6843AOP、Tx 测试结果正常
具有5m CAN 电缆的 AWR6843AOP、Tx 测试结果正常
带有1m CAN 电缆的 AWRL6432、Tx 测试结果正常
具有 5m CAN 电缆的 AWRL6432、Tx 测试结果不好(请参阅上文的屏幕截图)
请检查此问题。
此致