Other Parts Discussed in Thread: FDC1004, TIDA-00317, FDC2214
主题中讨论的其他器件: TIDA-00317、 FDC2214
大家好、我有一个应用在一个产品中、需要测量玻璃管中的水溶液的高度。 试管为1cm x 10cm。 我们只需要大约1cm 的分辨率。 它附近将没有任何手;这是在一个仪器。 所有测量都必须从管的外部完成、我们不能进行任何细分。 FDC1004似乎可以做到这一点、但有几个问题:
1.我需要多少 FDC1004? 由于每个传感器都有四个传感器输入、但只有两个屏蔽驱动器、因此我假设我们每2个管需要一个 FDC1004?
2.是否可以更改 FDC1004的 I2C 地址、以便在同一总线上使用多个 IC?
3、参考设计 TIDA-00317 (插入 EVM 的定制柔性电路)与我们所需的极为匹配;是否有办法购买或借用这些器件?
4.有什么更适合我们的应用—FDC1004或 FDC2214?
有任何应用建议? 在该应用中、我们如何使用屏蔽驱动器? 管是全玻璃的。 在 TIDA-00317中不清楚如何使用屏蔽驱动器。
谢谢。
Derek