This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004:适合在玻璃外侧测量测试管

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC1004, TIDA-00317, FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1214349/fdc1004-suitability-for-measurement-of-test-tube-on-outside-of-glass

器件型号:FDC1004
主题中讨论的其他器件: TIDA-00317FDC2214

大家好、我有一个应用在一个产品中、需要测量玻璃管中的水溶液的高度。 试管为1cm x 10cm。 我们只需要大约1cm 的分辨率。 它附近将没有任何手;这是在一个仪器。 所有测量都必须从管的外部完成、我们不能进行任何细分。 FDC1004似乎可以做到这一点、但有几个问题:

1.我需要多少 FDC1004? 由于每个传感器都有四个传感器输入、但只有两个屏蔽驱动器、因此我假设我们每2个管需要一个 FDC1004?

2.是否可以更改 FDC1004的 I2C 地址、以便在同一总线上使用多个 IC?

3、参考设计 TIDA-00317 (插入 EVM 的定制柔性电路)与我们所需的极为匹配;是否有办法购买或借用这些器件?

4.有什么更适合我们的应用—FDC1004或 FDC2214?

有任何应用建议? 在该应用中、我们如何使用屏蔽驱动器? 管是全玻璃的。 在 TIDA-00317中不清楚如何使用屏蔽驱动器。

谢谢。

Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek 您好!

    感谢您考虑使用德州仪器。 根据您所描述的内容、FDC1004似乎是适合您应用的可行选择。

    1. 如果您要复制 TIDA-00317、则每支管需要使用 FDC1004中的三个传感器。  1表示液位传感器、1表示参考液体传感器、1表示参考环境传感器。

    2. 遗憾的是 FDC1004设备 ID 是只读的。  因此、如果您希望使用多个器件、则可以考虑对 SDA 线路进行多路复用。  或者、如果您希望使用更少的 FDC1004器件、可以考虑多路复用信号和屏蔽引脚。  

    3. 不幸的是,我们目前没有现成的购买.  但是、光绘文件可在 此处的设计文件下获取。  您可能能够从 pcbway 获得一个相当严格的灵活引用。

    4.虽然 FDC2214的设计用途相同、但设置起来并不复杂、而且存在 EMI 问题。  我们建议您改用 FDC1004。

    因此、如果您查看 TIDA-00317参考设计文档中的图19、就会看到与屏蔽电容板对应的蓝色条带、这些蓝条分布在整个液位计长度范围内。  如果仔细看图10、就会发现它们实际上是从容器向外朝的。  其理念是这些屏蔽板将与您的传感器板处于相同的电势、并可防止任何电容效应对您的传感器产生影响、使其受到容器外部的影响。