This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5056:DRV5056上的温升

Guru**** 1570075 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5056
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1213824/drv5056-temperature-rise-on-the-drv5056

器件型号:DRV5056

大家好、

1、如图所示、我们使用开环测量来检测电流、然后计算磁感应强度 B、我们使用 B =µ0 * H (其中 µ0是真空磁导率、H 是导线产生的磁场强度)、 H = N * i / d (其中铜柱可被视为一根单线、因此 N = 1、i 是流经导体的电流、d 是磁环开口距离)。 计算正确吗?
2、在 DRV5056上、我看到此公式 VOUT = VQ + B×灵敏度(25±C)×(1 (+ STC°(TA×25°C))、这是否意味着使用此公式将能够忽略温升对 DRV5056的影响?
3、如果我们要达到整个温度范围、测试电流的最大误差在3%以内、 有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey,

    感谢您向我们提出您的问题。  DRV5056的灵敏度温度补偿(STC)用于抵消 NdFeB 磁体在大约-0.12%/C 时退化的负温度系数  当磁体和传感器一起改变温度时、STC 将理想地校正磁场变化并产生更稳定的输出响应。

    对于以 ZX 后缀结束的传感器、存在0% STC 值、这可能更适合此应用。  您需要尝试测量载流迹线产生的磁场。

    直导线的磁场可以估算为 B =(µ0 *i)/(2*pi*r)

    此测量面临的挑战是确保您测量的电流足够强、以使测量的 SNR 产生有用的结果。  例如、如果在0.65mm (检测元件到 PCB 表面的距离)范围内测量1A、则磁场强度约为0.31mT。  在3.3V 下运行时、传感器的输入参考噪声为0.2mTpp、因此电流测量的质量可能不够理想。  

    此外、还需要将传感器放置在磁场垂直于 PCB 表面的位置。  该导线正上方的磁场将与 PCB 表面平行。

    为了测量电流、最好考虑使用我们的一款磁性电流传感器:

    https://www.ti.com/sensors/magnetic-sensors/products.html#-3=Hall-effect%20current%20sensors&

    谢谢。

    Scott