大家好、
1、如图所示、我们使用开环测量来检测电流、然后计算磁感应强度 B、我们使用 B =µ0 * H (其中 µ0是真空磁导率、H 是导线产生的磁场强度)、 H = N * i / d (其中铜柱可被视为一根单线、因此 N = 1、i 是流经导体的电流、d 是磁环开口距离)。 计算正确吗?
2、在 DRV5056上、我看到此公式 VOUT = VQ + B×灵敏度(25±C)×(1 (+ STC°(TA×25°C))、这是否意味着使用此公式将能够忽略温升对 DRV5056的影响?
3、如果我们要达到整个温度范围、测试电流的最大误差在3%以内、 有可能吗?