This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1101EVM:LDC1101EVM 系列电阻和性能注意事项

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1201147/ldc1101evm-ldc1101evm-series-resistance-and-performance-considerations

器件型号:LDC1101EVM

您好!  

我有两个 问题:

1.我试图构建一个电路模型来计算并联电阻(Rp)。 如何计算此电路的串联电阻?  

2.我已经阅读并实施了用户指南上的所有建议,但 我想 进一步提高设备的现有性能。 具体来说、我对增大传感器 Q 感兴趣。我正在考虑 通过在线圈和 EVM 之间添加增益级来增大此器件的电压和/或电流。 我还考虑将 USB 与同轴电缆连接起来。  能否列出一些有关如何使器件 更加敏感的建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    您有一些公式可以帮助计算由于线圈而产生的电阻:

    q = Rp·√(C/L)=(1/Rs)·√(L/C)

    Rp = L/(Rs·C)

    起点是复数电导的表达式:

    1/Z = 1/Rp + 1/ jωL + jωC Ω

    将表达式转换为具有实部和虚部的等效阻抗:

    Z = R + JY = RE (Z)+ j·Im (Z)

    其中 Rs 将是实部。

    提高灵敏度的理想方法是使线圈尽可能大并保持传感器频率较低。
    请注意、LDC 驱动线圈的能力会限制您可以使用的最大尺寸。
    我们的 电感式感应设计计算器工具 可帮助您查看器件如何响应给定的目标距离。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    感谢您的答复。 我仍 在想如何计算并联电阻(Rp)。  我明白、 如果我能够计算 Rs、则 可以获得 Rp (反之亦然)。 但目前、 我的 模型 假设未给出 Rp 或 Rs。 如何计算仅给定 L、C 和驱动频率 f 的 Rs?  

    此致!

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    您无法仅通过 L 和 C 估算 Rp 或 Rs

    您知道电路的 Q 吗?
    如果您这样做、并且也知道 L 和 C、则可以使用该值来计算 Rs 或 Rp

    如果没有直接数字、可以通过以下公式估算 Q:

    q = f_res/μ ΔF

    其中 f_res 是谐振频率, ΔF 是电路的-3dB 带宽。

    他有什么帮助吗?

    John