您好!
我有两个 问题:
1.我试图构建一个电路模型来计算并联电阻(Rp)。 如何计算此电路的串联电阻?

2.我已经阅读并实施了用户指南上的所有建议,但 我想 进一步提高设备的现有性能。 具体来说、我对增大传感器 Q 感兴趣。我正在考虑 通过在线圈和 EVM 之间添加增益级来增大此器件的电压和/或电流。 我还考虑将 USB 与同轴电缆连接起来。 能否列出一些有关如何使器件 更加敏感的建议?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有两个 问题:
1.我试图构建一个电路模型来计算并联电阻(Rp)。 如何计算此电路的串联电阻?

2.我已经阅读并实施了用户指南上的所有建议,但 我想 进一步提高设备的现有性能。 具体来说、我对增大传感器 Q 感兴趣。我正在考虑 通过在线圈和 EVM 之间添加增益级来增大此器件的电压和/或电流。 我还考虑将 USB 与同轴电缆连接起来。 能否列出一些有关如何使器件 更加敏感的建议?
Paul、
您有一些公式可以帮助计算由于线圈而产生的电阻:
q = Rp·√(C/L)=(1/Rs)·√(L/C)
Rp = L/(Rs·C)
起点是复数电导的表达式:
1/Z = 1/Rp + 1/ jωL + jωC Ω
将表达式转换为具有实部和虚部的等效阻抗:
Z = R + JY = RE (Z)+ j·Im (Z)
其中 Rs 将是实部。
提高灵敏度的理想方法是使线圈尽可能大并保持传感器频率较低。
请注意、LDC 驱动线圈的能力会限制您可以使用的最大尺寸。
我们的 电感式感应设计计算器工具 可帮助您查看器件如何响应给定的目标距离。
此致、
John