主题中讨论的其他器件:DCA1000EVM、 、UNIFLASH、
大家好、
我将 AWR1843雷达传感器与 DCA1000EVM 数据采集卡配合使用、 所有端口都能正确识别、 但当我 点击"mmWave Studio 2.1.1.0"中的"SPI Connect (5)"时、软件突然崩溃。
我将执行"mmwave_studio _user_guide.pdf "中的步骤、其中显示"如果 SPI 连接未成功、您可能需要擦除串行闪存、然后使用 Uniflash 工具重试。" 我不确定是否指的是软件崩溃; 但是、我按照 software-dl.ti.com/.../uniflash_quick_start_guide.html 中 "Erase the device and other settings and utilities"下的说明进行操作、其中显示了我应该在 UniFlash 中的"settings & utilities"下搜索单词"ere"、但与图片不同的是、该图标没有显示任何结果、因此我认为我可以格式化串行闪存。
我尝试了 Uniflash 工具的已安装版本和云版本、两者都进行了错误按摩、说"无法连接到串行端口。 重新检查所选的 COM 端口。" 我正在选择正确的 COM 端口、在我的计算机上是 COM3、用于"XDS110 Class Application/User UART (COM3)"。
我还看到"mmWave Studio 2.1.1.0"提及"通过 EVM 上的跳线控制 SOP 模式"、它应在 SOP 模式2上。 我将其设置为(SOP2、SOP1、SOP0)(OFF = 0、ON = 1、ON = 1)、这是指基于 xWR1843用户指南的 SOP 模式2。 我将随附我看到的图片、以防它们有所帮助。 此外、我还将 PC 的 IP 设置设置设置为 IP 地址:192.168.33.30、子网前缀长度:24、以及网关:192.168.33.180以指代 FPGA IP 地址(我不知道要为网关和子网前缀长度定义什么、因此选择了这些)。
非常感谢您就此问题向我提供帮助。 提前感谢!
此致、
Jejomar
SPI 连接 
端口 
UniFlash 错误消息: 
擦除 
IP4.