请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP1075 您好!
在我的设计中、TMP1075由单独的电源供电。 在某些情况下、它可能会在 i2c 总线通电时断电。 我有两个问题:
- 这会损坏 TMP1075吗? 数据表显示 I2C 接口可以承受6.5V 电压、且不受 V+限制。
- I2C 接口是否为高阻抗?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Diverger:
SDA 和 SCL 输入的绝对最大额定值为6.5VDC (请参阅 TMP1075数据表第6页的表8.1)
是的、I2C 接口为开漏(高阻抗)、并通过上拉电阻拉至逻辑高电平。