This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP1075:TMP1075断电时的行为。

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP1075
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1207645/tmp1075-behavior-when-the-tmp1075-is-powered-off

器件型号:TMP1075

您好!

在我的设计中、TMP1075由单独的电源供电。 在某些情况下、它可能会在 i2c 总线通电时断电。 我有两个问题:

  1. 这会损坏 TMP1075吗? 数据表显示 I2C 接口可以承受6.5V 电压、且不受 V+限制。
  2. I2C 接口是否为高阻抗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diverger:  

    SDA 和 SCL 输入的绝对最大额定值为6.5VDC (请参阅 TMP1075数据表第6页的表8.1)

     是的、I2C 接口为开漏(高阻抗)、并通过上拉电阻拉至逻辑高电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确认即使芯片未通电、i2c 接口也将保持高阻抗。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diversger:

    是的、如果这是实际问题、那么器件不应由 I2C 接口反向供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我正在考虑"反向供电"问题。 从数据表中可以看到、非 N 型号的 ALERT 引脚上的 V+没有 ESD 二极管、因此如果在 V+未通电的情况下将 ALERT 引脚拉至主机电源、那么应该也不会出现反向供电问题、对吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diversger:

    是的。  

    我想、根据您的问题、我们会在数据表中对此进行澄清、以便澄清所示内容。  

    (请单击图像以放大)