This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612/1614感应范围

Guru**** 1130340 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1612
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1206400/ldc1612-1614-sensing-range

主题中讨论的其他器件:LDC1612

嗨、

我目前负责用于实现更长传感距离的电感式传感器、我发现 LDC1612/1614也是用于实现该传感距离的解决方案。

但是、在查看数据表时、我有几个问题:

1) 1)在传感器直径范围内的最大可能感应距离是多少。 例如、如果传感器直径为12mm、则 LDC 1612或 LDC 1614可实现的最大感应距离是多少。

2)所测量的感应距离是目标材料的侧向测量还是轴向测量。

此致、

Deepthi S. Nair.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Deepthi、  

    我们建议的最大检测范围是线圈直径的100%。 随着目标远离线圈、电感变化量将减小。  

    这里假设采用轴向感应。 对于横向感测、保持目标靠近传感器可使目标运动观察到最大的位移。  

    此致、  

    贾斯汀·贝格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯汀·海

    感谢您的快速回复。 它是如此的有帮助。 我发现一份有关 LDC 选择的文档、其中提及 LDC 1614线圈直径为200%、使用双线圈布置还是单线圈就足够了?

    根据您的回答、上述轴向测量 与下图所示的相同吗?

    提前感谢…

    此致、

    Deepthi S. Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Deepthi、  

    该文档介绍了单线圈设计。 感应到线圈直径200%的目标时、噪声是测量的更大问题。 要在该范围内持续进行测量、需要具有更理想的 LDC 条件、并且并非在所有应用中都可以实现、因此、我们通常建议大多数应用使用100%的线圈直径。  

    轴向测量指的是目标逐渐靠近或远离传感器线圈的位置、如下所示:  

    此致、  

    贾斯汀·贝格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Justin 的澄清。