This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1101EVM:LDC1101上的跳变电感值

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1101EVM, LDC1101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1206575/ldc1101evm-jumpy-inductance-values-on-ldc1101

器件型号:LDC1101EVM
主题中讨论的其他器件: LDC1101

大家好!

我已将 LDC1101设置为读取电感。 我使用的是 LDC1101EVM 传感器和线圈(7uH 和390pF)。 我激活了 L only 测量、以仅返回电感。 但是、我的电感值似乎真的很跳跃。 我得到的电感读数在3、051、846与2、500、000之间变化不大-当线圈暴露于导体中时、变化不大。

我编写了一个结构旨在写入 LDC1101的寄存器、以下是我为设置寄存器而写入的相关命令

// Configure power state
// ------------------------------------
    LDC1101.B.WRITE.START_CONFIG.bit.FUNC_MODE = 0x01;
    /* Comments
     * --------
     * 0x01 puts device in sleep mode
     * */

// Configure Rp measurment dynamic range
// ------------------------------------
    LDC1101.B.WRITE.RP_SET.bit.RP_MIN = 0b110;
    LDC1101.B.WRITE.RP_SET.bit.RP_MAX = 0b000;
    LDC1101.B.WRITE.RP_SET.bit.HIGH_Q_SENSOR = 0;

// Configure RP + L conversion interval
// ------------------------------------
    LDC1101.B.WRITE.DIG_CONFIG.bit.RESP_TIME = 0x02;
    LDC1101.B.WRITE.DIG_CONFIG.bit.MIN_FREQ = 0x0C;

// Configure additional device settings
// ------------------------------------
    //LDC1101.B.WRITE.ALT_CONFIG.all = 0x00;
    LDC1101.B.WRITE.ALT_CONFIG.bit.LOPTIMAL = 1;
    LDC1101.B.WRITE.ALT_CONFIG.bit.SHUTDOWN_EN = 0;

// High Resolution L reference count
// ------------------------------------
    LDC1101.B.WRITE.LHR_RCOUNT_LSB = 0xA0;
    LDC1101.B.WRITE.LHR_RCOUNT_MSB = 0xAA;

// High Resolution L reference offet
// ------------------------------------
    LDC1101.B.WRITE.LHR_OFFSET_LSB = 0x00;
    LDC1101.B.WRITE.LHR_OFFSET_MSB= 0x00;

// High Resolution L configuration
// ------------------------------------
    LDC1101.B.WRITE.LHR_CONFIG.bit.SENSOR_DIV = 0x0


现在、我只是希望获得稳定的电感读数。 我只是想知道我可能缺少什么,这是导致我的读数如此跳跃。 我想知道它是我的外部时钟信号吗?

祝你一切顺利。

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!  

    您是否还能提供传感器波形的示波器捕获? 即使在数据跳跃时波形是否一致?  

    另外、您还提到了您的外部时钟、您是否验证了时钟信号是 LDC 的纯净输入?  

    谢谢!  

    贾斯汀·贝格尔