请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC1101EVM 主题中讨论的其他器件: LDC1101
大家好!
我已将 LDC1101设置为读取电感。 我使用的是 LDC1101EVM 传感器和线圈(7uH 和390pF)。 我激活了 L only 测量、以仅返回电感。 但是、我的电感值似乎真的很跳跃。 我得到的电感读数在3、051、846与2、500、000之间变化不大-当线圈暴露于导体中时、变化不大。
我编写了一个结构旨在写入 LDC1101的寄存器、以下是我为设置寄存器而写入的相关命令
// Configure power state // ------------------------------------ LDC1101.B.WRITE.START_CONFIG.bit.FUNC_MODE = 0x01; /* Comments * -------- * 0x01 puts device in sleep mode * */ // Configure Rp measurment dynamic range // ------------------------------------ LDC1101.B.WRITE.RP_SET.bit.RP_MIN = 0b110; LDC1101.B.WRITE.RP_SET.bit.RP_MAX = 0b000; LDC1101.B.WRITE.RP_SET.bit.HIGH_Q_SENSOR = 0; // Configure RP + L conversion interval // ------------------------------------ LDC1101.B.WRITE.DIG_CONFIG.bit.RESP_TIME = 0x02; LDC1101.B.WRITE.DIG_CONFIG.bit.MIN_FREQ = 0x0C; // Configure additional device settings // ------------------------------------ //LDC1101.B.WRITE.ALT_CONFIG.all = 0x00; LDC1101.B.WRITE.ALT_CONFIG.bit.LOPTIMAL = 1; LDC1101.B.WRITE.ALT_CONFIG.bit.SHUTDOWN_EN = 0; // High Resolution L reference count // ------------------------------------ LDC1101.B.WRITE.LHR_RCOUNT_LSB = 0xA0; LDC1101.B.WRITE.LHR_RCOUNT_MSB = 0xAA; // High Resolution L reference offet // ------------------------------------ LDC1101.B.WRITE.LHR_OFFSET_LSB = 0x00; LDC1101.B.WRITE.LHR_OFFSET_MSB= 0x00; // High Resolution L configuration // ------------------------------------ LDC1101.B.WRITE.LHR_CONFIG.bit.SENSOR_DIV = 0x0
现在、我只是希望获得稳定的电感读数。 我只是想知道我可能缺少什么,这是导致我的读数如此跳跃。 我想知道它是我的外部时钟信号吗?
祝你一切顺利。
Eric