请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMCS1101 主题中讨论的其他器件: TLV4021、 INA185
尊敬的专家:
我的客户正在考虑为300V 直流线路设计一个短路保护电路。
是否有使用 TMCS1101检测电流和限制的参考设计?
如果可能、请提供应用手册。
由于存在高工作电压、我们希望获得有用的信息。
感谢您提前提供的巨大帮助。
此致、
新一市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
信一市
我建议将 TMCS1101与比较器结合使用、类似于 这里的电路。 客户需要用 TMCS1101替换 INA185以便能够处理300V 电压、然后将 TLV4021基准配置为所需的跳闸点。 了解它们希望监测/跳闸的电流量将很有用、因为霍尔效应器件上的噪声水平可能非常大。 它们可以通过降低器件的 BW 来降低这种情况、但这当然会影响电路的响应能力。
客户何时需要此设计? 另一种可能性是我们将于今年晚些时候发布具有内置比较器的器件、这种比较器可能对他们也很有吸引力。