This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1101:是否有300VDC 电流检测和限制电路

Guru**** 1131400 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1101, TLV4021, INA185
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1206171/tmcs1101-is-there-a-300vdc-current-detect-and-limiting-circuit

器件型号:TMCS1101
主题中讨论的其他器件: TLV4021INA185

尊敬的专家:

我的客户正在考虑为300V 直流线路设计一个短路保护电路。

是否有使用 TMCS1101检测电流和限制的参考设计?

如果可能、请提供应用手册。

由于存在高工作电压、我们希望获得有用的信息。

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

新一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信一市  

    我建议将 TMCS1101与比较器结合使用、类似于 这里的电路。 客户需要用 TMCS1101替换 INA185以便能够处理300V 电压、然后将 TLV4021基准配置为所需的跳闸点。 了解它们希望监测/跳闸的电流量将很有用、因为霍尔效应器件上的噪声水平可能非常大。 它们可以通过降低器件的 BW 来降低这种情况、但这当然会影响电路的响应能力。  

    客户何时需要此设计? 另一种可能性是我们将于今年晚些时候发布具有内置比较器的器件、这种比较器可能对他们也很有吸引力。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolus:

    感谢您的回复并提供设计理念。

    我将与客户分享这个。

    当他们对该设计感兴趣时、我会向您提供反馈。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一市