This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:我对雷达参数有疑问

Guru**** 2546780 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432BOOST, AWR2243, AWR1243, IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1198097/iwrl6432boost-i-have-a-question-about-radar-parameters

器件型号:IWRL6432BOOST
主题中讨论的其他器件: AWR2243AWR1243IWRL6432

尊敬的 TI 成员:

你好。  

我正在使用 IWRL6432BOOST 设计一个新项目。

在这里、我总共有 2个问题

问题1: 当我使用毫米波传感估算器时、您可以看到下面的图1

  (默认选项:短振铃默认)

           [图1. 毫米波传感估算器]

拍频为4.728Mhz、采样率为5.910ksps

我认为如果我们要采样"拍频"、不应该最多是2倍拍频吗?

问题2. 方位角分辨率(度)

   我认为方位角分辨率为20 (度)

   角 分辨率= 2/N (rad)

   * N 是接收器天线的数量

   因此、我们可以看到下面的图2、接收器天线为6

   我通过将6代入 N 来计算得出、结果为20 (deg)

   但是、当我阅读有关角分辨率的数据表(图3)时、方位角分辨率为15 (度)

   你怎么会这样?

           [图2.  接收器天线]

    [图3.  IWRL6432BOOST 角分辨率]

 

谨致问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会在接下来的48小时内回复您、并对此进行回复。

    谢谢!

    Angie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关第一个问题、请参阅 此应用手册。第3页解释了拍频和 ADC 采样率之间的关系。 如果系统在实模式或复杂模式下运行、则情况不同。

    我明天会解答第二个问题吗?

    谢谢。

    Angie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Angie。

    感谢您的答复。

    我知道您之前说的是应用手册。

    在应用手册中、  

              [图1. 应用手册]

    我可以看到、AWR2243提供20MHz 带宽、AWR1243提供15MHz 带宽

    因此、最大 ADC 采样频率为45MHz (AWR22xx)和37.5MHz (AWR1xxx)。

    我还知道 IWRL6432可提供5MHz 带宽和12.5MHz ADC 采样

           [图2. IWRL6432数据表25页(第8.9章)]

    我的问题是、

    当我使用 毫米波传感估算器工具创建雷达参数时、我对采样频率和 IF 带宽不了解  

               [图3.  毫米波传感估算器]

    我得到的是采样率(ksps) 5.910、但拍频(MHz)为4.728

    我认为采样频率太低、无法对 IF (拍频)进行采样

     图3中的采样率是否 意味着与您所说的应用手册有所不同?

    谢谢你,祝你愉快!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过乘以0.9 *采样率计算出最大拍频。 为谨慎起见、此工具使用0.8 *采样率计算拍频。 如果在仅实数模式下完成采样、则最大拍频的值仅<(采样率/2)。  

    谢谢。

    Angie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好... Angie

    我还在等待有关角分辨率的答案、我们何时能找到答案?

    储罐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我花更多的时间来为您解释角分辨率问题。 我会在下周早些时候与您讨论。  

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我期待收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我期待收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 15deg 是一个错误、将被纠正。 这是以下答案的主题:

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1182797/iwrl6432boost-azimuth-angular-resolution

    综上所述、对于该器件的天线阵列、我们有4个方位角(水平)维度的虚拟天线

    角分辨率(以弧 度为单位)= 2/4 = 28.6479度。

    感谢您的耐心。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的路加。

    感谢您的回复!

    此致。