This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 成员:
你好。
我正在使用 IWRL6432BOOST 设计一个新项目。
在这里、我总共有 2个问题
问题1: 当我使用毫米波传感估算器时、您可以看到下面的图1
(默认选项:短振铃默认)
[图1. 毫米波传感估算器]
拍频为4.728Mhz、采样率为5.910ksps
我认为如果我们要采样"拍频"、不应该最多是2倍拍频吗?
问题2. 方位角分辨率(度)
我认为方位角分辨率为20 (度)
角 分辨率= 2/N (rad)
* N 是接收器天线的数量
因此、我们可以看到下面的图2、接收器天线为6
我通过将6代入 N 来计算得出、结果为20 (deg)
但是、当我阅读有关角分辨率的数据表(图3)时、方位角分辨率为15 (度)
你怎么会这样?
[图2. 接收器天线]
[图3. IWRL6432BOOST 角分辨率]
谨致问候
您好 Angie。
感谢您的答复。
我知道您之前说的是应用手册。
在应用手册中、
[图1. 应用手册]
我可以看到、AWR2243提供20MHz 带宽、AWR1243提供15MHz 带宽
因此、最大 ADC 采样频率为45MHz (AWR22xx)和37.5MHz (AWR1xxx)。
我还知道 IWRL6432可提供5MHz 带宽和12.5MHz ADC 采样
[图2. IWRL6432数据表25页(第8.9章)]
我的问题是、
当我使用 毫米波传感估算器工具创建雷达参数时、我对采样频率和 IF 带宽不了解
[图3. 毫米波传感估算器]
我得到的是采样率(ksps) 5.910、但拍频(MHz)为4.728
我认为采样频率太低、无法对 IF (拍频)进行采样
图3中的采样率是否 意味着与您所说的应用手册有所不同?
谢谢你,祝你愉快!
您好!
很抱歉耽误你的时间。 15deg 是一个错误、将被纠正。 这是以下答案的主题:
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1182797/iwrl6432boost-azimuth-angular-resolution
综上所述、对于该器件的天线阵列、我们有4个方位角(水平)维度的虚拟天线
角分辨率(以弧 度为单位)= 2/4 = 28.6479度。
感谢您的耐心。
此致、
Luke
亲爱的路加。
感谢您的回复!
此致。