请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWRL6432BOOST 主题中讨论的其他器件:IWRL6432
关于用于捕获原始 ADC 数据的 RDIF 接口、没有使用 DCA1000和 mmWave Studio 3G 生成的二进制文件的数据格式参考/文档、仅提供了一个在 Matlab 中对数据进行解码的示例脚本、对于理解 RDIF 接口没有太大帮助。
关于捕获的数据、捕获的数据是信号的实部还是信号的绝对值?
是否有可能以及如何从原始 ADC 数据获取相位信息?