This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:RDIF 接口|信号的实际值

Guru**** 2550730 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1205235/iwrl6432boost-rdif-interface-real-value-of-the-signal

器件型号:IWRL6432BOOST
主题中讨论的其他器件:IWRL6432

关于用于捕获原始 ADC 数据的 RDIF 接口、没有使用 DCA1000和 mmWave Studio 3G 生成的二进制文件的数据格式参考/文档、仅提供了一个在 Matlab 中对数据进行解码的示例脚本、对于理解 RDIF 接口没有太大帮助。

关于捕获的数据、捕获的数据是信号的实部还是信号的绝对值?

是否有可能以及如何从原始 ADC 数据获取相位信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IWRL6432具有实基 RX 通道:

    此致!

    漏电  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以获取任何针对原始 ADC 采集而提供的 RDIF 接口的参考? 我在 TI.com 上或在 Web 上也找不到任何信息。 是的、我知道它具有仅实部接收信道、我的问题是、它是复数信号的幅度还是仅复数信号的实部、简明扼要地表述它是|A + BJ |、还是仅是 A in (A + BJ)的值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它应该是实数部分(a 的值+ jb)

    此致!

    漏电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复。 我们获得的信号是 IF (中频)还是 I (同相)? 我能否获取任何参考资料以了解 RDIF (雷达数据接口)?