This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1101EVM:从1.8V 以外的电压为 LDC1101供电如何影响性能?

Guru**** 1138630 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1101EVM, LDC1101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1204013/ldc1101evm-how-does-powering-the-ldc1101-from-a-voltage-other-than-1-8v-affect-performance

器件型号:LDC1101EVM
主题中讨论的其他器件: LDC1101

LDC1101EVM 评估板允许用户为 LDC1101配置1.8V (默认值)或2.5V 的电压源。 数据表规范 LDC1101在 Vdd=1.8V 时、指出器件可在1.71V 至3.46V 之间供电。 数据表未说明1.8V 以外的电源电压下性能的影响。 数据表中的图形显示、电压更高会导致电流消耗增加、这并不奇怪、但这些图形并没有揭示测量性能。

我的问题是、更高电压的电源(在可接受的电源电压范围内)是否会对 LDC1101产生显著的性能影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Froylan,

    在大多数情况下、LDC1101设计为不会 随电源变化出现太多的性能变化。
    关断模式下的 I_DD 是一个例外、如数据表的图9所示。

    您是否强调了特定的绩效指标?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主要影响读数的参数、如 Aosc (传感器振荡振幅)以及传感器最大和最小电流驱动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Froylan,

    我查看了原始设计审阅文档、而且传感器振荡器的驱动电路由内部稳压电源供电、因此、  只要保持在 建议的电源电压范围内、Aosc 和最大/最小电流驱动的变化应该很小。

    此致、
    John