请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC1101EVM 主题中讨论的其他器件: LDC1101
LDC1101EVM 评估板允许用户为 LDC1101配置1.8V (默认值)或2.5V 的电压源。 数据表规范 LDC1101在 Vdd=1.8V 时、指出器件可在1.71V 至3.46V 之间供电。 数据表未说明1.8V 以外的电源电压下性能的影响。 数据表中的图形显示、电压更高会导致电流消耗增加、这并不奇怪、但这些图形并没有揭示测量性能。
我的问题是、更高电压的电源(在可接受的电源电压范围内)是否会对 LDC1101产生显著的性能影响?