This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:如何禁用 CFAR?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1202612/iwr6843aopevm-how-to-disable-cfar

器件型号:IWR6843AOPEVM

您好!

  我有兴趣获得 RD-map 数据(. 不带 DCA1000 )的 IWR6843AOPEVM。 我意识到、CFAR 处理是在发送到 COM 端口以供演示可视化工具使用之前执行的。

我曾尝试将 CFAR 设置为0dB、但似乎没有完全禁用。 您能否向我介绍一下如何在没有 CFAR 处理的情况下获取 RD-MAP、以便可以从 COM 端口收集。

此致

Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay。

    请给我们一天的时间来调查这个问题。

    此致!

    漏电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay。

    请参阅毫米波 SDK 演示中的 guiMonitor 命令、了解相关示例。 您应该能够 将 rangeDopplerHeatMap 设置为1来导出它。

    该文档位于 C:/ti/mmwave_sdk_03_06_00_00-LTS/docs/mmwave_sdk_user_guide.pdf 上

    此致!

    漏电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nathan 的答复。

    我的问题是如何获得 RD-MAP 不通过 CFAR . 根据这里的方框图、我看到 guiMonitor 演示在 CFAR 之后获取点云的数据。 因为我有兴趣研究靶向的散射扩散、所以我想禁用 CFAR、这似乎是不可能的。 您能否查看是否可以禁用 CFAR 并直接将 RD-MAP 送到 COM 端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay。

    RangeDopplerHeatMap 应该发送整个热图、而不仅仅是检测到的点。 请参阅上述链接提供的文档。 此屏幕截图来自第26页的相关部分。

    此致!

    漏电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nathan。 您是正确的 guiMonitor 提供了 RD-heatmap 选项。 我能够设置并将其降低到2fps、并下载大约10秒的数据。

    但我不确定、如何处理它以获得演示可视化工具显示的相同 RD 热图。 您能否指出什么格式以及如何解析数据文件e2e.ti.com/.../xwr68xx_5F00_AOP_5F00_processed_5F00_stream_5F00_2023_5F00_03_5F00_09T10_5F00_27_5F00_36_5F00_018.dat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay。

    请参阅此处文档中的距离多普勒热图的文件格式。

    C:/ti/mmwave_sdk_03_06_00_00-LTS/packages/ti/demo/xwr68xx/mmw/docs/doxygen/html/index.html #tlv5

    此致!

    漏电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nathan、这个信息应该帮助我弄清楚如何解释。