This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOPEVM:AWR1843AOPEVM

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOPEVM, CC2640R2F, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1203629/awr1843aopevm-awr1843aopevm

器件型号:AWR1843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: CC2640R2FAWR1843

您好、TI 毫米波技术支持。我正在帮助一位有一些技术问题的大学学生完成他的高级项目、该项目使用我们的 AWR1843AOPEVM 进行开发、请参阅下面的内容。 遗憾的是、我们已停止大学生向 e2e 询问技术支持问题的能力。 我被指示代表他输入请求。 请查看以下内容、提前感谢您为我们的未来客户提供帮助!  

我对 EVM 学到了很多。  我特别指出、EVM 能够通过蓝牙进行信息通信。  AOP 器件的 UART 和 LOGGER 输出被路由至蓝牙芯片(以及 UART-USB 转换器芯片)。  我能够通过 USB 与 EVM 进行交互、以便使用基于云的可视化工具。   但我更喜欢通过蓝牙与 AOP 进行通信、以便可以在 IOS 设备上执行一些处理。  

 

但是、蓝牙设备似乎配置了一些通用代码。  例如、它广播名称"Simple Peripheral"、仅有两个服务。  第一个服务是设备信息服务、且该服务的特性未指定(例如、 型号字符串="型号" )。  另一个服务是0xFFF0、它似乎是一个定制服务。  该服务的特征为0xFFF1、0xFFF2、0xFFF4、0xFFF5。  附件为某些调试输出的快照。  经过一番挖掘、我浏览了以下 TI 网站:(https://software-dl.ti.com/lprf/simplelink_cc2640r2_sdk/1.30.00.25/exports/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/simple_peripheral/README.html#char1、它向我表明蓝牙芯片中闪存了一些通用/基线代码。

 

我无法找到任何关于结合使用蓝牙与 EVM 的在线信息。  您能帮我解决这个问题吗?  是否需要使用一些特定代码来刷写该器件以使其与 EVM 配合使用?  此外、我是否需要任何其他硬件来进行刷写(例如升压模块)?

 

非常感谢您提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    没有客户提到的用例的可用信息。
    他们必须将 EVM 与支持蓝牙的微控制器集成、然后需要根据蓝牙微控制器通过 SPI/I2C/UART 等接口传输数据。 然后、他们必须浏览该特定芯片的用户指南/文档、然后实施所需的模型。
    如果他们想要了解有关如何修改其程序/SDK 的更多详细信息、则需要通过蓝牙控制器与相应的团队联系。
    我们没有任何现成的集成。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Saswat、我们的客户希望了解如何启用雷达团队在 AWR1843AOPEVM 中设计的已集成的 TI CC2640R2F 低功耗蓝牙 SoC 、以便  AWR1843AOPEVM 能够与其 iOS 设备通信。   AWR1843AOPEVM 的用户如何使用 集成式 TI CC2640R2F 低功耗蓝牙 SoC 与外部世界通信? 谢谢、Dave Melinger 847 302 0438

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    目前、我们没有必要支持  TI CC2640R2F 低功耗蓝牙 SoC 与 AWR1843之间的集成的参考设计。
    我提供了可用于与 SOC 通信的接口。 用户必须 根据自己的要求设计。
    对于与蓝牙控制器相关的问题、您可以使用蓝牙部件提出另一个 E2E 话题、他们将能够为您提供正确的指导来修改蓝牙控制器上的应用。

    此致、
    Saswat Kumar