https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1203629/awr1843aopevm-awr1843aopevm
器件型号:AWR1843AOPEVM主题中讨论的其他器件: CC2640R2F、 AWR1843
您好、TI 毫米波技术支持。我正在帮助一位有一些技术问题的大学学生完成他的高级项目、该项目使用我们的 AWR1843AOPEVM 进行开发、请参阅下面的内容。 遗憾的是、我们已停止大学生向 e2e 询问技术支持问题的能力。 我被指示代表他输入请求。 请查看以下内容、提前感谢您为我们的未来客户提供帮助!
*
我对 EVM 学到了很多。 我特别指出、EVM 能够通过蓝牙进行信息通信。 AOP 器件的 UART 和 LOGGER 输出被路由至蓝牙芯片(以及 UART-USB 转换器芯片)。 我能够通过 USB 与 EVM 进行交互、以便使用基于云的可视化工具。 但我更喜欢通过蓝牙与 AOP 进行通信、以便可以在 IOS 设备上执行一些处理。
但是、蓝牙设备似乎配置了一些通用代码。 例如、它广播名称"Simple Peripheral"、仅有两个服务。 第一个服务是设备信息服务、且该服务的特性未指定(例如、 型号字符串="型号" )。 另一个服务是0xFFF0、它似乎是一个定制服务。 该服务的特征为0xFFF1、0xFFF2、0xFFF4、0xFFF5。 附件为某些调试输出的快照。 经过一番挖掘、我浏览了以下 TI 网站:(https://software-dl.ti.com/lprf/simplelink_cc2640r2_sdk/1.30.00.25/exports/examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/simple_peripheral/README.html#char1、它向我表明蓝牙芯片中闪存了一些通用/基线代码。
我无法找到任何关于结合使用蓝牙与 EVM 的在线信息。 您能帮我解决这个问题吗? 是否需要使用一些特定代码来刷写该器件以使其与 EVM 配合使用? 此外、我是否需要任何其他硬件来进行刷写(例如升压模块)?
非常感谢您提供的任何帮助。