This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612:使用内部基准时钟的电流消耗

Guru**** 1405050 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1612
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1204027/ldc1612-current-consumption-using-internal-reference-clock

器件型号:LDC1612

我用 LDC1612使用两个通道完成了一个非常简单的传感器设计、并且看到电流消耗比数据表中建议的要高得多。  该器件消耗的电流大约为20mA。  根据数据表、传感器应消耗2.1mA 的电流+附加的线圈驱动电流(在本例中、每通道电流应为342µA μ A 乘以根据我的设置2)。  数据表列出了测试条件的 fCLKIN = 10MHz、但脚注(6)指示 fCLKIN = 40MHz、因此这令人困惑。  我在设计中使用内部参考时钟。  我的功率预算是5mA。  使用内部基准振荡器时、该电流是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系、我知道我的 INTB 设置不正确。  电流消耗过多是由它造成的。  使用内部振荡器的实际电流为4mA。