请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC1612 我用 LDC1612使用两个通道完成了一个非常简单的传感器设计、并且看到电流消耗比数据表中建议的要高得多。 该器件消耗的电流大约为20mA。 根据数据表、传感器应消耗2.1mA 的电流+附加的线圈驱动电流(在本例中、每通道电流应为342µA μ A 乘以根据我的设置2)。 数据表列出了测试条件的 fCLKIN = 10MHz、但脚注(6)指示 fCLKIN = 40MHz、因此这令人困惑。 我在设计中使用内部参考时钟。 我的功率预算是5mA。 使用内部基准振荡器时、该电流是否正常?