主题中讨论的其他器件:TIDEP-0091、
您好!
我正在学习 TIDEP-0091设计指南。 在2.2点、我们可以阅读以下内容:
"GPIO-1 MSP432输出到毫米波传感器输入、用于模式控制、1=校准、0=功能周期"
然后、在图7中的第2.6点: TIDEP-0091液位感应控制和通信序列、我们可以看到以下内容:

从顶部的操作说明可以看出、IWR1443在响应模式后执行校准。 我们可以在信号图中观察到、"毫米波传感器开始引导"之后有一个间隔、然后 GPIO-1将其状态从0更改为1 (从文本中、我们可以解释这是 MSS 软件执行校准的时间段)。
但根据第一个定义、它不应该是相反的吗? 我认为校准完成后引脚状态会从1变为0、但可能我不完全了解引脚的功能。
我一直在查看 IWR1443数据表、没有发现 GPIO1是低电平有效信号的规格。
我想知道的是、一定要知道如何通过 MCU 实现这些信号。
此致、
朱莉娅·S·