This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:TIDEP-0091通信序列

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-0091, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1200522/iwr1443-tidep-0091-communication-sequence

器件型号:IWR1443
主题中讨论的其他器件:TIDEP-0091

您好!

我正在学习 TIDEP-0091设计指南。 在2.2点、我们可以阅读以下内容:

"GPIO-1 MSP432输出到毫米波传感器输入、用于模式控制、1=校准、0=功能周期"

然后、在图7中的第2.6点: TIDEP-0091液位感应控制和通信序列、我们可以看到以下内容:

从顶部的操作说明可以看出、IWR1443在响应模式后执行校准。 我们可以在信号图中观察到、"毫米波传感器开始引导"之后有一个间隔、然后 GPIO-1将其状态从0更改为1 (从文本中、我们可以解释这是 MSS 软件执行校准的时间段)。

但根据第一个定义、它不应该是相反的吗? 我认为校准完成后引脚状态会从1变为0、但可能我不完全了解引脚的功能。

我一直在查看 IWR1443数据表、没有发现 GPIO1是低电平有效信号的规格。

我想知道的是、一定要知道如何通过 MCU 实现这些信号。

此致、

朱莉娅·S·   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julia、您好!

    当下载代码时、您可以在源代码注释中看到更多信息。

    GPIO1实际上在指示是否正在运行完全校准或者是否正在从闪存恢复校准。 您也可以看到代码中的其他 GPIO 切换。

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson:

    感谢您的回答。 我明白你在解释什么。 我的问题是、如果按照代码中所述配置了引脚 GPIO_1、其值是否不应该为0、这是我在初始注释中提到的图7?

    如果测量周期正常、它是否应该从闪存进行完全校准并仅进行部分校准(因此其值为0)?

    我不知道我是不了解引脚的功能、还是不了解图7中所述的情况。 我想 正在发生的事情是这两种情况之一。

    此致、

    朱莉娅.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我现在看到您的问题了。 GPIO1由 MSP432器件/主机处理器进行设置。 因此、这只会在主机器件启动时转换。 除非经过432修改、否则它将保持恒定。 IWR 器件仅读取此 GPIO。 实际上是在加载代码后执行校准、因为此时会读取 GPIO 信号。 这种过渡并不意味着图中的任何内容、也仅仅是 MSP432的引导过程。  

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    杰克逊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson:

    感谢您的快速回复。

    好的、如果我的理解是正确的、意思是在图7过程中、来自 GPIO1的信号仅在"毫米波传感器开始启动"的时刻相关、当它读取为0时、因此会执行部分校准+功能周期。 然后、稍后更改为值1不会影响 IWR 过程。 我没有得到的是、为什么432会在周期的中间更改该值。

    这是 您的意思吗?还是我的理解有误?

    再次感谢、此致、

    Julia Sánchez í nez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、从上面的图像来看、它会锁存为1以进行完全校准。 IWR 传感器在代码初始化期间读取 GPIO、代码恰好在底部的加载程序时间之后出现。 该图有点混乱、因为 GPIO1信号的转换并不重要。 我想它只是显示了、来指示它是一个信号。 无论读取时 GPIO 是什么(上面提到的代码)、它出现在运行程序段开始时、都会使用所使用的值。

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、现在一切都很清楚。

    非常感谢您的细心回答。

    此致、

    朱莉娅.