This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:EDMA ParamSet 链接问题

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1201065/awrl6432-edma-paramset-linking-issue

器件型号:AWRL6432

您好!

我正在使用 MMWave_L_SDK_05_01_00_04、我在链接多个 EDMA 参数并使用热签名触发 HWA 时遇到问题。  

我还需要在我的实现中使用链路通道进行热签名。  

我提到了 Range proc DPU 中的 ConfigEdma_datain 配置、其中创建了两个链路通道(一个用于 ping、一个用于 pong)、但对于热签名、它不使用链路通道。  

您可以帮助我提供有关上述问题的一些文档或示例吗?

谢谢你

Sachidananda  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好, Sachidananda,

    我将检查这一点。 我将在本周结束前更新!

    此致、
    Kevin 老师