请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWRL6432 您好!
我正在使用 MMWave_L_SDK_05_01_00_04、我在链接多个 EDMA 参数并使用热签名触发 HWA 时遇到问题。
我还需要在我的实现中使用链路通道进行热签名。
我提到了 Range proc DPU 中的 ConfigEdma_datain 配置、其中创建了两个链路通道(一个用于 ping、一个用于 pong)、但对于热签名、它不使用链路通道。
您可以帮助我提供有关上述问题的一些文档或示例吗?
谢谢你
Sachidananda