This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5170:是否可以支持电机旋转角度检测

Guru**** 1120820 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5170
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1198607/tmag5170-is-it-possible-to-support-for-motor-rotation-angle-detection

器件型号:TMAG5170

尊敬的专家:

我的客户对 TMAG5170感兴趣并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我们想知道 TMAG5170是否能够检测电机旋转轴的角度。

其他公司的磁传感器产品可提供以下支持。

对于 TMAGGT5170、是否可以支持以下功能?

所需规格

・产品的设计必须能够检测电机旋转轴的角度。

・μ m 磁体可以排列在轴上。

・电源电压应为5V

・有一个评估套件、并且连接了一个可直观观察磁体 NS 边界的角度检测磁体。

提前指定了用于角度检测的推荐磁体。

・可以获得磁仿真支持、以确认磁体倾斜时角度变化的影响。

・旋转角度分辨率必须为1000个脉冲/旋转或更多。

・可以在旋转角度方向设置偏移(而不是磁强度)

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

新一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信一市

    TMAG5170就是为此而设计的。  同轴旋转是此类测量的最佳方向。  虽然片上 CORDIC 具有0.25度的分辨率、但该器件针对每个 X 轴和 Y 轴具有12位分辨率、如果需要更大的分辨率、可供微控制器使用。   

    将该器件与旋转电机配合使用时、主要考虑的是要采样的最大 RPM。  器件转换率如下所示:

    虽然我们建议为旋转电机启用伪同步采样(即 XYX)、但最快的转换时间为75us (XY)、以实现最佳位置精度。  转换完成时、电机将继续旋转、当 MCU 接收到数据时、传感器结果与实际电机位置之间会存在一些偏移。   

    我们的 EVM 可在此处获取:

    https://www.ti.com/tool/TMAG5170UEVM

    谢谢。

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    感谢您的答复。

    请您更详细地说明一下。

    (1) TMAG5170的2轴采样率为13.3ksps。
    当需要1000个脉冲/旋转的角分辨率时、它可以处理高达13.3转/秒的转速。 这种理解是否正确?  

    这些是否可能支持以下项目?

     ——请求或客户——

    (2) 评估套件必须包含一个角度检测磁体、以便直观观察磁体的 N 极和 S 极之间的边界。
    我查看了 EVM 手册、但似乎没有随附该手册。
    您能提供吗?

    (3)可以获得磁模拟支持、以确认磁体倾斜时角度变化的影响。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信一市

    1.最大支持速度取决于应用程序以及角度的使用方式。  如果希望每转至少采集1000次数据、那么您的理解是正确的。  但是、这会将您的最大转速限制在800rpm 左右。  不过、如果问题与角度输出粒度有关、则每转1000个分段为0.36度。  在分辨率为0.25度的角度输出情况下、该器件具有1440的可能输出代码。   

    2.该 EVM 附带旋转和推送附件,用于演示同轴旋转。  磁体没有标记 N 和 S 极性、但用户可以使用已知参考磁体轻松完成。  或者、也可以使用 TMAG5170本身来确定。  正 Z 输入由从封装底部流向顶部的磁场定义。  因此、当从上面呈现 S 极点时、Z 方向应该有正输出:

    3.我们有一个工具将在接下来的几周内在 TI.com 上发布,该工具将提供仿真功能,帮助估计旋转过程中不对齐的影响。   

    谢谢。

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    感谢您的答复。

    我将与客户分享您的答案。

    当他们有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信一市

    仿真工具在此处发布和提供:

    https://dr-download.ti.com/secure/design-tools-simulation/simulation-tool/MD-8tXHN45LZQ/1.0/MSEPT-1.0-windows-installer.exe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    感谢您的信息。

    我将与客户分享。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一市