尊敬的专家:
我的客户对 TMAG5170感兴趣并有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
——
我们想知道 TMAG5170是否能够检测电机旋转轴的角度。
其他公司的磁传感器产品可提供以下支持。
对于 TMAGGT5170、是否可以支持以下功能?
所需规格
・产品的设计必须能够检测电机旋转轴的角度。
・μ m 磁体可以排列在轴上。
・电源电压应为5V
・有一个评估套件、并且连接了一个可直观观察磁体 NS 边界的角度检测磁体。
提前指定了用于角度检测的推荐磁体。
・可以获得磁仿真支持、以确认磁体倾斜时角度变化的影响。
・旋转角度分辨率必须为1000个脉冲/旋转或更多。
・可以在旋转角度方向设置偏移(而不是磁强度)
——
感谢您提前提供的巨大帮助。
此致、
新一市