This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3004:红外 LED 开启期间的 ALS 计数问题

Guru**** 672920 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3004
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1233036/opt3004-als-count-issue-during-ir-led-turn-on

器件型号:OPT3004

您好、TI 团队、

我们在850和940 红外 LED 波长的多个项目中使用 OPT3004 ALS。

案例1:在带 IR850的"打开设置"中  

1.在红外 LED 亮起之前-- ALS 计数为24  

2.红外 LED 亮起后---- ALS 计数为30  

因此,我们通过放置垫圈来纠正 ALS 计数的这一变化,因此机械设置差异非常小。

案例2:在使用 IR940的"打开设置"中  

1.在红外 LED 亮起之前-- ALS 计数为24  

2.红外 LED 亮起后---- ALS 计数为0

因此,我们通过放置垫圈来纠正 ALS 计数的这一变化,因此机械设置差异非常小。

但我们想知道为什么 ALS 计数下降,如果940 IR 和 IR 泄漏高.

root@stork-08FBEACFD5D4 (a):/sys/devices/platform/e4000000.n_apb/e4009000.i2c/i2c-1/1-0044/iio:device3# cat in_looperance_input
27.320000
ROOT@STOK-08FBEACFD5D4 (a):/sys/devices/platform/e4000000.n_apb/e4009000.i2c/i2c-1/1-0044/iio:device3# echo 255 >/sys/class/leds/led_ir/brigh  --IR ON
亮度
root@stork-08FBEACFD5D4 (a):/sys/devices/platform/e4000000.n_apb/e4009000.i2c/i2c-1/1-0044/iio:device3# cat in_looperance_input
0.000000
ROOT@STOK-08FBEACFD5D4 (a):/sys/devices/platform/e4000000.n_apb/e4009000.i2c/i2c-1/1-0044/iio:device3# echo 128 >/sys/class/leds/led_ir/bright  --IR ON
Ness
root@stork-08FBEACFD5D4 (a):/sys/devices/platform/e4000000.n_apb/e4009000.i2c/i2c-1/1-0044/iio:device3# cat in_looperance_input
0.000000
ROOT@STOK-08FBEACFD5D4 (a):/sys/devices/platform/e4000000.n_apb/e4009000.i2c/i2c-1/1-0044/iio:device3# echo 108 >/sys/class/leds/led_ir/bright  --IR ON

  

谢谢,

Shubham  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    我将通过电子邮件与您联系、进一步讨论您的测试并回答您的问题。

    此致!

    Alex