您好、TI 团队、
我们在850和940 红外 LED 波长的多个项目中使用 OPT3004 ALS。
案例1:在带 IR850的"打开设置"中
1.在红外 LED 亮起之前-- ALS 计数为24
2.红外 LED 亮起后---- ALS 计数为30
因此,我们通过放置垫圈来纠正 ALS 计数的这一变化,因此机械设置差异非常小。
案例2:在使用 IR940的"打开设置"中
1.在红外 LED 亮起之前-- ALS 计数为24
2.红外 LED 亮起后---- ALS 计数为0
因此,我们通过放置垫圈来纠正 ALS 计数的这一变化,因此机械设置差异非常小。
但我们想知道为什么 ALS 计数下降,如果940 IR 和 IR 泄漏高.
root@stork-08FBEACFD5D4 (a):/sys/devices/platform/e4000000.n_apb/e4009000.i2c/i2c-1/1-0044/iio:device3# cat in_looperance_input
27.320000
ROOT@STOK-08FBEACFD5D4 (a):/sys/devices/platform/e4000000.n_apb/e4009000.i2c/i2c-1/1-0044/iio:device3# echo 255 >/sys/class/leds/led_ir/brigh --IR ON
亮度
root@stork-08FBEACFD5D4 (a):/sys/devices/platform/e4000000.n_apb/e4009000.i2c/i2c-1/1-0044/iio:device3# cat in_looperance_input
0.000000
ROOT@STOK-08FBEACFD5D4 (a):/sys/devices/platform/e4000000.n_apb/e4009000.i2c/i2c-1/1-0044/iio:device3# echo 128 >/sys/class/leds/led_ir/bright --IR ON
Ness
root@stork-08FBEACFD5D4 (a):/sys/devices/platform/e4000000.n_apb/e4009000.i2c/i2c-1/1-0044/iio:device3# cat in_looperance_input
0.000000
ROOT@STOK-08FBEACFD5D4 (a):/sys/devices/platform/e4000000.n_apb/e4009000.i2c/i2c-1/1-0044/iio:device3# echo 108 >/sys/class/leds/led_ir/bright --IR ON
谢谢,
Shubham