This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:如何避免为每个器件执行 ATE 校准步骤

Guru**** 2557860 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432, AWRL6432BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1226366/awrl6432-how-to-avoid-ate-calibration-step-for-each-device

器件型号:AWRL6432
主题中讨论的其他器件:IWRL6432

您好 TI

Zigang 说、 如下所示。  

<e2e.ti.com/.../4488602

"对于交付给客户的器件、 EFUSE 中会微调 ATE 校准、客户不需要刷写 ATE 校准二进制文件"。

请告知我们有关此主题的更多详细信息。 客户也希望避免对每个定制板执行额外的 ATE 校准任务。

当您在空闪存上对"开箱即用演示"映像进行编程时、请包含 ATE 校准数据、并详细说明用户如何不必单独执行 ATE 校准。
我想问一下这个问题、因为大规模生产产品时、无法在所有电路板上执行 ATE 校准。

客户希望删除工厂大规模生产线中的 ATE 校准步骤。 我的意思是、在对 ATE 校准数据的应用二进制文件进行编程时、需要将其存储在特定区域。   

谢谢。

此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    ATE 校准由 TI 在电路板制造中完成。 客户不必在 IWRL6432上执行该操作。 在之前的早期产品发布中、某些器件需要校准、但情况不再是这样。

    此致!

    纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nathan。

    我知道、自 MMWave_L_SDK_05_02_00_02起、它已更改为不由器件执行 ATE 校准。
    我要对此进行询问。

    该版本中包含的源仍引用 ATE 校准数据。
    例如、mmw_demo/motion_and_presense_detection。

    在调用 MmwDemo_calibInit ()时,似乎 MOTION_DETECT.c 正在尝试从闪存导入校准数据。
    未能从闪存检索数据将导致置位。
    如果它从闪存中读取、我们了解到应用开发人员、而不是 TI、应该逐器件执行 ATE 校准。 我想知道它是否融合在了 IWRL6432中。

    请告诉我如何不根据 MOTION_AND_PRESSENSE_DETECTION 执行 ATE 校准。

    如果我们需要执行 ATE 校准、请回答从 eFUSED ROM 区域读取是否正确。

    因此、客户无需更多地考虑他们的定制项目上的 ATE 校准过程。 对吧?

    请说明客户使用新的 IWRL6432 IC 和空闪存组装其定制板的情况。

    谢谢。

    此致、  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    默认情况下、TI 应将 ATE 校准数据刻录到存储器中。 客户可能需要 逐器件修改 compRangeBiasAndRxChanPhase、但不需要修改 ATE 校准。

    此致!

    纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,纳特

    感谢您的友好回答。

    BTW、客户仍发现 L6432BOOT EVM 套件出现故障。

    请参阅下面的故障日志。

    • 测试设备  : AWRL6432BOOST
    • 测试固件  :  
    • C:\ti\mmwave_L_sdk_05_02_00_02\examples\mmw_demo\move_and_Presence tection\prebuild_binaries\move_and_Presence tection_demo.release.appimage
    • 等等  :固件下载前完全擦除
    • 故障日志

    Please load and rerun ATE Calirbation application!
    sensorStart 0 0 0 0
    Error: mmWave Control Initialization failed [Error code -205787070] [errorLevel 2] [mmWaveErrorCode -3141] [subsysErrorCode 15376]
    Error: Boot Calibration failure
    Error: mmWave factory calibration failed
    Error: mmWave Open failed [Error code: -3121 Subsystem: 0]
    Error -1
    

    由于 EVM 中连接了预启动器件、此问题也会重现。  相关问题来自下面。

    AWRL6432:需要 API 或接口进行 ATE 校准。 -传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛

    您能否让我们知道如何在最新的 SDK 5.2上的闪存完全擦除后避免该置位故障、因为它看起来仍在尝试访问闪存中存储的 ATE CAL 值?

    在 L6432的 RTM 版本中、ATE 校准值是否在传感器内部 ROM 中编程并发货? 我被要求再次确认客户不需要在外部闪存上单独对其编程。 请回答我。

    此致、  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    NATE 已经发布到今天、但据我所知、RTM L6432器件将把 ATE 校准值刻录到器件中。

    适用于需要从预发布设备进行 ATE 校准的客户。 它们需要将 MMWAVE_L_SDK_05_02_00_02\tools\ATE_Calibration\xwrL64xx 中的 ATE 校准二进制文件刷新(在刷写模式下)、然后将其切换到功能模式几秒钟。 之后、器件应具有校准值并且可以重置、返回到刷写模式、然后刷写所需的任何二进制文件。

    此致、

    时间