This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:CSI2上的 ADC 原始数据格式和相关配置

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1231817/awr2243-adc-raw-data-format-over-csi2-and-the-relevant-configurations

器件型号:AWR2243
主题中讨论的其他器件: TDA2MMWCAS-DSP-EVM、MMWCAS-RF-EVM

我们的客户希望使用 AWR2243开发4级联雷达应用。

评估模块(MMWCAS-DSP-EVM)使用 TDA2作为4级联雷达的后端处理器、但 TDA2适用于 ADAS、不建议将其用于工业应用。

因此、我们的客户将使用 FPGA 作为后端处理器。

需要通过 SPI 从主机配置 CSI2上的 ADC 原始数据格式和相关配置。

有关 CSI2上的 ADC 原始数据格式和相关配置的信息、请参阅以下文档。

AWR2243单芯片、76GHz 至81GHz FMCW 收发器数据表(修订版 C)
www.ti.com/.../awr2243.pdf
9.4.1 CSI2接口上的 ADC 数据格式

AWR1xx 和 AWR22xx 数据路径编程人员指南(修订版 A)
www.ti.com/.../swra555a.pdf
4.1.2 CBUFF 配置
4.1.5 CSI2配置(AWR22xx/AWR12xx 特定)
5.1数据包格式(AWR22xx/AWR12xx)

毫米波雷达接口控制文档
dr-download.ti.com/.../mmWave-Radar-Interface-Control.pdf
5.2.5子块0x0085–AWR_HIGHHSPEEDINTFCLK_CONF_SET_SB
5.16.2子块0x4041–AWR_DEV_RX_DATA_FORMAT_CONF_SET_SB
5.16.3子块0x4042–AWR_DEV_RX_DATA_PATH_CONF_SET_SB
5.16.5子块0x4044–AWR_DEV_RX_DATA_PATH_CLK_SET_SB
5.16.8子块0x4047–AWR_DEV_CSI2_CFG_SET_SB

我们的客户希望使用 mmWave Studio 将评估模块(MMWCAS-DSP-EVM)替换为定制 FPGA 板、以便立即轻松地测试其4级联雷达。

您能否告诉我在 mmWave Studio 中使用4级联雷达(MMWCAS-RF-EVM + MMWCAS-DSP-EVM)时、CSI2上的 ADC 原始数据格式和相关配置是什么?

此致、

大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daisuke、

    您可以在文档中的此处查看您拥有的 ADC 原始数据格式类型:

    ADC 的默认原始数据格式为16位。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saswat Kuma-San:

    感谢您的答复。

    我知道 TDA2 FW 是以二进制格式提供的、在 mmWave Studio 中是一个黑盒、并且与 ADC 原始数据格式和 AWR2243的 CSI2相关的配置基于 PC 上的脚本。

    如果是、哪个文件会描述与 ADC 原始数据格式相关的配置和脚本的 CSI2?

    此致、

    大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daisuke、

    您可以直接在 mmWave Studio 中进行此配置、甚至可以用将执行相同操作的 lua 脚本编写此配置。

    此致、
    Saswat Kumar