主题中讨论的其他器件: TDA2、 MMWCAS-DSP-EVM、MMWCAS-RF-EVM
我们的客户希望使用 AWR2243开发4级联雷达应用。
评估模块(MMWCAS-DSP-EVM)使用 TDA2作为4级联雷达的后端处理器、但 TDA2适用于 ADAS、不建议将其用于工业应用。
因此、我们的客户将使用 FPGA 作为后端处理器。
需要通过 SPI 从主机配置 CSI2上的 ADC 原始数据格式和相关配置。
有关 CSI2上的 ADC 原始数据格式和相关配置的信息、请参阅以下文档。
AWR2243单芯片、76GHz 至81GHz FMCW 收发器数据表(修订版 C)
www.ti.com/.../awr2243.pdf
9.4.1 CSI2接口上的 ADC 数据格式
AWR1xx 和 AWR22xx 数据路径编程人员指南(修订版 A)
www.ti.com/.../swra555a.pdf
4.1.2 CBUFF 配置
4.1.5 CSI2配置(AWR22xx/AWR12xx 特定)
5.1数据包格式(AWR22xx/AWR12xx)
毫米波雷达接口控制文档
dr-download.ti.com/.../mmWave-Radar-Interface-Control.pdf
5.2.5子块0x0085–AWR_HIGHHSPEEDINTFCLK_CONF_SET_SB
5.16.2子块0x4041–AWR_DEV_RX_DATA_FORMAT_CONF_SET_SB
5.16.3子块0x4042–AWR_DEV_RX_DATA_PATH_CONF_SET_SB
5.16.5子块0x4044–AWR_DEV_RX_DATA_PATH_CLK_SET_SB
5.16.8子块0x4047–AWR_DEV_CSI2_CFG_SET_SB
我们的客户希望使用 mmWave Studio 将评估模块(MMWCAS-DSP-EVM)替换为定制 FPGA 板、以便立即轻松地测试其4级联雷达。
您能否告诉我在 mmWave Studio 中使用4级联雷达(MMWCAS-RF-EVM + MMWCAS-DSP-EVM)时、CSI2上的 ADC 原始数据格式和相关配置是什么?
此致、
大辅